This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:非休眠器件在信标模式下的直接消息

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/878810/cc1352r-direct-message-in-beacon-mode-for-nonsleepy-devices

器件型号:CC1352R

我的网络使用信标模式、我们有多个非休眠(市电供电)设备(在许多休眠设备中)。

我可以直接向休眠设备发送消息、还是始终使用信标通知该设备?

从理论上讲、非休眠设备可以直接接收此消息、而无需等待信标、从而显著缩短下行链路时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marjn、

    如果在信标模式下运行、则无法执行此操作。 由于收集器将按信标间隔安排整个网络操作、因此进出的任何消息都需要是该计划的一部分。

    但是、您始终可以使用我们的非信标模式、并且能够执行此操作、同时仍可在网络中使用休眠终端节点。

    此致、

    AB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AB、

    感谢您的回复。

    您能否详细说明收集器/协处理器在信标/非信标模式之间的行为有何不同/在何处不同?

    我提出这一要求是因为我只能从收集器中更改 txOptions 参数'.INDIRECT 以指示协处理器保持此消息、直到终端节点轮询该消息(在信标模式下接收信标之后或在非信标模式下轮询间隔到期后)。

    从您的回复中我了解到、即使我将此参数设置为直接传输、协处理器仍将保持该参数、直到发送其信标?

    由于我们的低延迟下行链路要求、信标模式比非信标模式更节能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 AB、您能向我提供有关此问题的更新吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否详细说明收集器/协处理器在信标/非信标模式之间的行为有何不同/在何处不同?

    是的、在这两种模式下、您都可以发送间接消息和定向消息。 但主要区别在于、在信标模式下、所有节点将与收集器器器件同步、所有传感器将等待并接收此周期性信标。

    在非信标模式下、您将能够长时间睡眠、如果这是您的目标、则可以节省更多能源。

    从您的回复中我了解到、即使我将此参数设置为直接传输、协处理器仍将保持该参数、直到发送其信标?

    是的、在信标模式下、即使信标设置为定向、您仍需要等待信标之后。 我建议您通读用户指南的以下部分: http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=APeHcG.A0wniaym22zAYKw__pTTHBmu__LATEST

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    根据您的解释、仍然不确定模式之间的差异。

    我知道您发送的链接(15.4的常规用户指南)、但没有明确说明信标和非信标之间的通信与非休眠设备之间的区别。

    总结我的问题:

    收集器是否会在非信标模式下立即发送直接消息?

    收集器是否会立即在信标模式下发送直接消息?

    非休眠终端设备是否会在非信标模式下连续监听和接收消息?

    非休眠终端设备是否会在信标模式下连续监听和接收消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    收集器是否会在非信标模式下立即发送直接消息?

    如果  dataReq.txOptions.indirect == false,将会出现

    收集器是否会立即在信标模式下发送直接消息?

    非休眠终端设备是否会在非信标模式下连续监听和接收消息?

    如果 rxOnIdle == true,将会出现

    非休眠终端设备是否会在信标模式下连续监听和接收消息?

    但在非活动时间(信标之间的时间)内、协调器可能处于睡眠状态