This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1190:CC1310 + CC1190无传输距离扩展

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/880482/cc1190-cc1310-cc1190-no-transmission-distance-extention

器件型号:CC1190
主题中讨论的其他器件: CC1310

您好!

一段时间前、我要求对 cc1310+cc1190解决方案进行射频布局审查。 现在、我终于获得了我的器件、我正在尝试测试最大射频传输距离。

我正在从器件发送简单的数据包、并使用 SmartRF Studio 中的 cc1310 Launchpad 接收这些数据包。 传输基于 RfPacketTx 示例 并增加了放大器控制。

1.接收器和发送器之间30米(2层):

低增益模式(PA_EN 为高电平、HGM/LNA_EN 为低电平):
13:08:01.350 | 0d | 59959 | 39 33 31 32 34 35 33 34 31 34 2a |-73
13:08:02.190 | 0d | 59959 | 39 33 31 32 34 35 33 34 31 34 2a |-75
13:08:03.015 | 0d | 59959 | 39 33 31 32 34 35 33 34 31 34 2a |-74
13:08:03.841 | 0d | 59959 | 39 33 31 32 34 35 33 34 31 34 2a |-75
13:08:06.165 | 0d | 59959 | 39 33 31 32 34 35 33 34 31 34 2a |-74
13:08:07.005 | 0d | 59959 | 39 33 31 32 34 35 33 34 31 34 2a |-74
13:08:07.829 | 0d | 59959 | 39 33 31 32 34 35 33 34 31 34 2a |-74
13:08:08.655 | 0d | 59959 | 39 33 31 32 34 35 33 34 31 34 2a |-74
13:08:09.482 | 0d | 59959 | 39 33 31 32 34 35 33 34 31 34 2a |-73
13:08:10.311 | 0d | 59959 | 39 33 31 32 34 35 33 34 31 34 2a |-74
13:08:11.141 | 0d | 59959 | 39 33 31 32 34 35 33 34 31 34 2a |-75
13:08:11.975 | 0d | 59959 | 39 33 31 32 34 35 33 34 31 34 2a |-75
13:08:12.799 | 0d | 59959 | 39 33 31 32 34 35 33 34 31 34 2a |-74
13:08:13.630 | 0d | 59959 | 39 33 31 32 34 35 33 34 31 34 2a |-74

高增益模式(PA_EN/HGM 高电平、LNA_EN 低电平)。 我希望 RSSI 水平会更好、但仍然相同:
13:15:12.888 | 0d | 59959 | 39 33 31 32 34 35 33 34 31 34 2a |-75
13:15:13.717 | 0d | 59959 | 39 33 31 32 34 35 33 34 31 34 2a |-74
13:15:14.543 | 0d | 59959 | 39 33 31 32 34 35 33 34 31 34 2a |-74
13:15:16.869 | 0d | 59959 | 39 33 31 32 34 35 33 34 31 34 2a |-75
13:15:17.709 | 0d | 59959 | 39 33 31 32 34 35 33 34 31 34 2a |-75
13:15:18.537 | 0d | 59959 | 39 33 31 32 34 35 33 34 31 34 2a |-74
13:15:19.363 | 0d | 59959 | 39 33 31 32 34 35 33 34 31 34 2a |-75
13:15:20.191 | 0d | 59959 | 39 33 31 32 34 35 33 34 31 34 2a |-74
13:15:21.017 | 0d | 59959 | 39 33 31 32 34 35 33 34 31 34 2a |-75
13:15:21.843 | 0d | 59959 | 39 33 31 32 34 35 33 34 31 34 2a |-76
13:15:22.683 | 0d | 59959 | 39 33 31 32 34 35 33 34 31 34 2a |-76
13:15:23.499 | 0d | 59959 | 39 33 31 32 34 35 33 34 31 34 2a |-76
13:15:24.339 | 0d | 59959 | 39 33 31 32 34 35 33 34 31 34 2a |-76

2.对于高增益和低增益模式,数据包无差错传输的最大距离也是相同的(约300米)。

我检查了、PA_EN 和 HGM 引脚上的电压电平实际上等于3.3伏。
我的设计和 CC1310-1190 Launchpad 之间的唯一区别是我使用的是螺旋天线。

我无法理解为什么打开放大器不会影响信号强度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够进行传导输出功率测量?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恐怕我所能做的(使用可用设备)就是连接等效的50欧姆天线 (电阻器)并使用 示波器测量传输电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.ti.com/.../swra603.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或多或少、所有测量都是在 HGM = 1时完成的、因此如果您设置 HGM = 0、我没有任何关于输出功率将改变多少的数字。  

    您计划如何验证您的设计是否具有所需的性能? 我无法用您的测量值来判断性能、因为两层之间的衰减会因建筑而异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复!

    为了验证所需性能、我计划将 cc1310 (我们已经开发出此类器件)距离与 cc1310+cc1190传输距离进行比较。  目前、我发现视线/墙壁之间没有明显的差异。 据我所知、使用复制的 launchpad 设计、问题可能出在天线或制造商。

    如果我正确理解"调试通信范围"(SWRA603)、我可以 通过衰减器将我的器件天线点直接连接到 launchpad 天线点、并测量 launchpad 侧的 RSSI 值。

    但我仍然有一些问题:衰减器应该具有什么衰减、以便传输不会损坏接收器、是否存在任何相关限制? 3dB 是否足够? 如果 cc1190正常工作、我应该期待什么传导功率(在我的情况下为 RSSI)?

    我将仅使用 cc1310和 cc1310+cc1190进行此类测量、以便进行正确的比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要测量 RSSI、您必须确保获得不会使接收器饱和的电平、请参阅 CC1310数据表、通常需要将输入保持在大约-10 dBm 以下、这表示您应该具有40 dB 的衰减 (假设您的输出功率可能为27dBm)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回复! 我的问题似乎比我预期的要容易。

    我用 单个0欧姆电阻器替换了默认 launchpad 天线匹配电路、因为(据我所知)我使用的天线已经具有50欧姆阻抗。 变速器质量和范围大大提高。