Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我尝试使用 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_3_40_00_02中的示例工程、但遇到构建错误。 这些错误没有提供太多细节、因此我可以修复它们。
我使用的是 CCS v8.3。
****项目 rfEasyLinkTx_CC1312R1_LAUNCHXL_nortos_CCS 的配置调试构建****
"C:\\ti\\ccsv8\\utils\\bin\\gmake"-k -j 12 all -O
编译文件:"../rfEasyLinkTx.syscfg"
调用:系统配置工具
"C:/ti/ccsv8/tools/node/node.exe "C:/ti/ccsv8/utils/sysconfig/cli.js -s "C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_40_00_02/.metadata/product.json -o "syscfg""./rfEasyLinkTx.syscfg"
正在运行脚本...
subdir_rules.mk:19:目标'Build-1410896881-InProc '的配方失败
错误:不支持的可配置定义
在 Object.tcreateConfigurableMgr (C:\ti\ccsv8\utils\sysconfig/cli.js:63:155554)
在 S.addConfigMems.n.map.e (C:\ti\ccsv8\utils\sysconfig/cli.js:88:395560)
在 RR (C:\ti\ccsv8\utils\sysconfig/cli.js:9:5791)
在 function.ka [作为映射](C:\ti\ccsv8\utils\sysconfig/cli.js:9:40569)
在新的 S (C:\ti\ccsv8\utils\sysconfig/cli.js:88:395542)
在新 u (C:\ti\ccsv8\utils\sysconfig/cli.js:63:17663)
在 function.create (C:\ti\ccsv8\utils\sysconfig/cli.js:63:17994)
在 t.ModuleMgr.initStatic (C:\ti\ccsv8\utils\sysconfig/cli.js:88:417454)
添加时(C:\ti\ccsv8\utils\sysconfig/cli.js:88:45265)
在 I (C:\ti\ccsv8\utils\sysconfig/cli.js:88:357579)
gmaking[1]:***[Build-1410896881-InProC]错误1.
gmake:***[build-1410896881]错误2.
subdir_rules.mk:16:目标'build-1410896881'的配方失败
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。
****构建完成****
请帮助我修复此错误、以便我可以在 EVB 上加载项目。
谢谢、此致、
Satya。