This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:CC1101硬件审查(异常电流消耗)

Guru**** 2539330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/879935/cc1101-cc1101-hw-review-abnormal-current-consumption

器件型号:CC1101

您好!

我想跟进此主题 :https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/860437

我们对3个单元执行了 FA、所有单元都通过 了封装分析和 IV 曲线轨迹验证。

我应该联系谁进行硬件审核?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 TI 还是其他地方做的 FA? 您是否能够共享报告?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    之三、

    是的、由 TI 提供。

    请给我一个电子邮件地址、我将分享报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 FA 报告检查我们要查找的内容、我必须向 QA 部门核实。

    客户还可能看到闩锁、如果您对电路板进行下电上电、通常会进行复位。  

    但是:如果我对您的理解正确、这会跟随芯片、但如果您执行下电上电、这也会消失。 如果它跟随芯片、它何时开始在下电上电后消耗大电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    之三、

    它在同一单元上随机发生。 我的意思是、在经过许多电源循环后。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周围的环境是否完全一样? 如果我们看一下闩锁、它是由某个事件触发的、那么闩锁通常是由外部事件触发的。

    例如、如果它们移除天线、会发生这种情况吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    都是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件不会随机开始消耗700mA 电流、它必须是一个事件。

    客户必须监控电源、SPI 线路和所有其他未去耦的线路、并检查电压、查看他们是否在事件发生时找到相关模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 我正与他们合作解决这一问题。 谢谢你。