This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:CC1352

Guru**** 679710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/880238/cc1352r-cc1352

器件型号:CC1352R

您好:

我正在连接 MEM 运动传感器3轴加速计 ST 部件号:H3LIS331DL 和 CC1352 Simplelink Micro 处理器。 接口将是 I2C  

有人能帮我发送与 CC1352的 I2C 接口的电路图吗? 要使用的 I/O 端口。 我们将不胜感激。 我的电子邮件是  

mpg@gmelektrotek.com。

谢谢、

Mukund Gupte

GM ElektroTek、Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukund、

    我建议您查看有关可用 IO 的器件数据表/技术参考手册。 通常、您可以使用 I2C 的任何 IO (外设未锁定到特定 IO 端口)、但必须考虑使用哪个器件来验证 IO 是否可用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    M-W 您好:

    感谢您的回答。 好的、我可以使用 DIO_16到 DIO_30、对吗? 应用电路、这也会有所帮助。

    谢谢、

    此致、

    Mukund Gupte

    GM Elektrotek、Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、理论上、您实际上可以使用任何引脚 frmo 0 -> 30、只需确保您不会与您可能使用的任何其他功能(例如 JTAG、串行引导加载程序等)发生冲突。

    我建议您查看 为 http://www.ti.com/tool/BOOSTXL-ULPSENSE 提供的内容 。 然而、针对这一目的的大多数代码针对传感器控制器、并且示例可通过 Sensor Controller Studio 获得。