This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:当器件处于屏蔽盒中时、RSSI 几乎为-110dBm

Guru**** 2813345 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/879371/cc1200-rssi-is-almost--110dbm-while-device-in-shielding-box

器件型号:CC1200

我们使用 CC1200来制造我们自己的射频模块、现在我们遇到了一个问题、 我们将器件放置在屏蔽盒中。

我们检查 RSSI 值、该值表示噪声流为-110dBm。 但根据 CC1200数据表的50kbps 时的接收器灵敏度为-109dBm。

虽然噪声流为-110dBm、 信号功率为-109dBm、但 CC1200不应接收任何帧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    您能否详细说明问题是什么? 我已指派一名专家为您进一步评论这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chen、您对此有更多的看法吗?