This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350STK:创建无线传感器网络。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC1350STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/879340/cc1350stk-create-wireless-sensor-network

器件型号:CC1350STK
主题中讨论的其他器件:CC1350

您好、先生、

 我有一个 CC1350STK 和两个 CC1350 Launchpad 、我正在尝试创建 SUB1 GHz 网络

  1) 1)首先、我要更新新固件、就像您在 PPT 中所说的那样。  

  2)、然后我尝试通过无线下载(OAD)服务将新固件映像下载到器件。  

问题。 下载100%成功、但 SensorTag 应用程序突然停止。 应用程序没有出现错误。

请告诉我如何在 Sensortag 应用程序上更新 FW 映像

提前感谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

    您能否详细说明您尝试下载的图像/应用程序等? 此外、您使用的是哪个 SDK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    1) 1)提供了两种不同的固件映像:

    SUB1 GHz 协调器

    低于1GHz 节点

    我正在使用的 SimpleLink CC13x0 SDK (3.20.00.23)版本。

    1) rfWsnDmNodeOad_x_CC1350STK.bin。这用于节点

                       2) rfWsnDmConcentratorOad_x_CC1350STK_x.bin。这用于集中器。

    这两个文件需要在相应的 CC1350Launchpad / CC1350Sensortag 上刷写、这让我有点困惑。 或者在传感器标签应用程序中、有不同的二进制映像版本。

    那么、我的问题是、我到底要做什么?

    将文件刷写到 LaunchPad/Sensortag 中或在 sensortag 应用程序上下载二进制映像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

    您是否找到了这些文件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    所有文件都存在于 SDK 中。

    我将按照 CC1350 SensorTag 简介页面中的步骤进行操作。

    我正在尝试升级 FW 映像、以便 sensorTag 可用作低于1GHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

    这消除了混乱、据我所知、这些文件不是 SDK 的一部分、它们是套件软件的一部分。  

    您运行的是哪个版本的电路板? 您是否有调试器开发包可用于尝试重新刷写出厂映像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    好的、先生、我现在明白了。 是的、SIR 我有调试器开发包。 但主席先生、我不知道工厂图像的位置。 先生、您能告诉我工厂图像的位置。

    和电路板版本为- 1) CC1350Launchpad -版本1.3.0美国

                    2) CC1350SensorTag -修订版1.5.1美国

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

    您应该能够直接从 CC1350STK 登录页面刷写器件:

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?devtools=CC1350STK&node=AGaJv4pdBusECCzxUdF4oA__FUz-xrs__LATEST