请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1101 你(们)好
目前、我在使用 CC1101时遇到了问题。
当我将传输速率更改为100Kbps 并发送26字节数据时。 只有前14个数据被正确接收、后12个数据被错误接收。
在更改为4.5k 的传输速率后、可以精确地接收26字节的数据。
调制方法:2GFSK
频率点:865.6MHz
通道编号:0
数据速率:100kbps
偏差:50kHz
RX 滤波器带宽:219kHz
通道带宽为250kHz
序言
发送长度为12字节
有效接收长度为20位
同步字
2字节2D D4
以下是从 SmartRF Studio 导出的设置
0x06、0x2D、0xD4、0x08、0x00、0x06、0x00、0x4A 、0xD4、0x7B、0xF8、0x16、0x53、0x50、 0x18、0x16、0x6C、0x40、0x96、0x10、 0xEA、0x2A、0x00、0x59、0x59、0x1、0x1、0x1、0x1 、0x1、0x1、TRFMCRg、0x1、0x1、0x1、0x1、TRFMC1、0x1、TRG0、TR1、0x1、TRGCC1、0x1、0x1、0x1、0x1、TR1、0x1、TR1、0x1、0x1、TRFMC1、TRG0、TR1、TR1、TR1、0x1、TRGCC1、0x1、0x1、0x1、0x1、TR1、TR1、0x1、0x1、0x1、0x1、TRGCC1、0x4 RG_MCSM0、RG_FOCCFG、RG_BSCFG、RG_AGCCTRL2、RG_AGCCTRL1、RG_AGCCTRL0、RG_FREND1、RG_FREND0、 RG_FSCAL3、RG_FSCAL2、RG_FSCAL1、RG_FSCAL0、RG_FEST_TRT0、RG_TREST_TRT0、RG_TREST_TRT0、RG_TRTEST_TRT0、RG_TREST_TRT0