This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:用于创建&amp 的 API/函数;SEND 函数

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, TIDA-010003
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/869507/launchxl-cc1310-api-function-to-create-send-function

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1310TIDA-010003

我使用的是 TIDA-010003 (节点 cc1310) 和 TIDA-01547 (root msp432+cc1310) 。

为  6LoWPAN 配置 TIDA-010003 (节点 cc1310)。

需要感应 ADC、当值超过特定限制时、仅发送数据。

在 TIDA-010003 (节点 cc1310)示例代码中、要为此编辑哪些 API/函数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以修改示例代码、以便在 ADC 触发超过阈值级别等特定事件发生时发送数据。 在"6LoWPAN/app_task_node.c"中、可以包含从 ADC 读取值并查找输入电压电平的函数。 一旦超过限制、您可以通过调用函数"app_send"来发送数据。 调用此函数基本上会将 msg.event_type 设置为 app_tx_data 以将数据推出。  

    您可能需要查看 SDK 中展示 ADC 采样和数据处理实现的示例驱动程序。

    此致、