This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:LPSTK-CC1352R 上 EasyLink 库的大待机电流

Guru**** 2586275 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R, ENERGYTRACE, CC1350, OPT3001, HDC2080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/888748/lpstk-cc1352r-large-standby-current-for-easylink-library-on-lpstk-cc1352r

主题中讨论的其他器件:LPSTK-CC1352RCC1350OPT3001HDC2080ENERGYTRACE

这是 CCS/LPSTK-CC1352R 线程的延续 :高待机电流消耗(1.7mA)、LPSTK-CC1352R 用作侧重 于 EasyLink 的传感器。

电路板 空闲模式(mA)
LPSTK-CC1352R 1.8664
CC1350 SensorTag 0.014.

问题

我们能否获得 TI 专家的帮助和指导? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rei、

    在本例中、您能否详细说明您的 EasyLink 应用? 据我所知、从功耗相关性或约束方面来看、Easylink 没有问题。 1.8mA 也可将器件处于任何实际"工作模式"的数字置为低电平。 在最坏的情况下、可能会有一些可防止完全待机的活动接口、例如 UART、SPI 等。  

    当您似乎要将代码从 CC1350 ST 迁移到 LPTSK 1时、是否已确保所有外部传感器按预期关闭等? 例如、如果您运行 EasyLink "WSN 节点"示例、您看到的电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的检查列表。

    在空闲之前、

    • μ I²C 传感器(OPT3001和 HDC2080)处于睡眠模式、 μ I²C 总线关闭。  
    • 默认情况下不使用 SPI 总线、传感器(ADXL345)处于深度睡眠模式。
    • 但 UART 端口并未明确关闭。

    我不记得必须使用 CC1350明确关闭之前版本上的 UART 端口。  

    现在、由于没有 UART、UART 和 SWD 连接、只有 VCC 和 VDD、根据 EnergyTrace 和 USB XDS110探针、我的电流达到0.0081mA。

    根据每10分钟一次数据传输的估算、CR2032的预计使用寿命为22个月。

     

    单独的测量显示 SPI 总线为~2mA、UART 端口为~1.7mA、μ I²C 端口为不可测量。