This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:有关 CC1312R OAD 升级函数的信息、请参阅

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/900921/cc1312r-consult-about-cc1312r-oad-upgrade-function

器件型号:CC1312R

大家好、

我的客户目前正在测试 rfWsnNodeExtFlashOadClient 和 rfWsnConcentratorOadServer 例程,现在无法运行测试。

问题是他们无法同时将 bim 和 rfWsnNodeExtFlashOadClient.hex 下载到芯片。

您能给我一个帮助客户解决这个问题吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amelie、

    您的客户看到了什么问题? 他们是否使用闪存编程器1.8.1并收到"无法读取最后一页"错误?