主题中讨论的其他器件: CC1101、 CC 调试器、 CC1310
我已经根据提供的433MHz 原理图为 CC1150构建了几个测试板。
我构建的第一个连接没有问题、我可以在尝试弄清楚我下一步在创建 Tx 到 Rx 系统的过程中很高兴地与它进行交谈。
但是、我在启动时构建的以下两个板在连接到 SmartRF Studio 7时都会出现"Invalid RF State on Startup (启动时 RF 状态无效)"错误。 在下电上电后、CC 触发器不会识别任何电路板。
当我返回到第一块电路板时、我在下电上电后得到了相同的误差和相同的结果。
我的设置说明:
我使用的工作台电源设置为~3.2V (通过电压表验证)
调试器已插入我的笔记本电脑
上述测试在几天内进行了扩展
根据新的正常情况、我在家工作、所以如果这会影响任何事情、我就在地下室。
有人能建议前进的道路吗?
随附的是我已经完成的原理图和电路板布局。
我已经注意到我换了引脚10和11、这通过切断走线和将接线飞至最近的接触点得到了纠正。