请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R 根据 TRM 的第9.5节(SWCU185D–2019年10月)、系统复位后、SRAM 在 CPU 启动序列期间自动初始化为零。 是否可以禁用此功能以使 RAM 不会自动初始化。 如果可能、如何禁用此功能。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
根据 TRM 的第9.5节(SWCU185D–2019年10月)、系统复位后、SRAM 在 CPU 启动序列期间自动初始化为零。 是否可以禁用此功能以使 RAM 不会自动初始化。 如果可能、如何禁用此功能。
谢谢
您好!
查看这是否有助于:
谢谢、