This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1201:处于 LBT 状态时的 RX 有效数据包

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/900002/cc1201-rx-valid-packet-while-in-lbt

器件型号:CC1201

您好!

我的产品使用 CC1201、我需要使用 LBT (先听后讲)和 CCA (清晰信道评估)功能。

我不清楚的一点是、如果模块在 LBT 模式下仍将接收数据包?

我认为这是因为从技术上讲、我们在激活 STX 选通进入 LBT 时处于 RX 模式、但我不确定。

此致、

Jerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果它在 RX 期间接收到一个同步字(检查通道是否可用)、它将接收数据包。

    如果您在检查通道以进行 CCA 运行时不希望接收任何内容、例如可以设置非常严格的同步阈值(SYNC_THR)以避免同步。

    BR

    Siri