This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC13x0 SDK 新修订版本发布计划

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/885638/cc1310-cc13x0-sdk-new-revision-release-plan

器件型号:CC1310
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我想问一下、是否有针对 CC13x0的 SDK 新修订计划? 我特别关注的是 TI 15.4堆栈更新和 SysConfig 支持。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    我预计到今天、CC13x0 SDK 将在 Q1末尾进行更新。 这将包括哪些内容、我今天无法评论。