This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:CC1120电容器选择

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/896001/cc1120-cc1120-capacitor-selection

器件型号:CC1120

尊敬的团队

我的一位客户正在使用 CC1120、 想知道他们是否可以在 LFC1和 LFC0之间使用1.5nF 而不是1.8nF? 请确认吗?

 

此致

Yunus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尚未使用数据表中给出的值以外的其他值进行测试。 因此、我们没有数据说明更改该电容器的值将如何影响性能。 我建议使用参考设计中使用的值。