This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC113L:CC113L 433MHz 参考设计

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: CC113L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/962234/cc113l-cc113l-433mhz-reference-design

器件型号:CC113L

CC113L 的433MHz 参考设计似乎是 SWRR081a。 根据其 BOM、未安装电容器 C91、C111、C141和 C151。 确定吗? 即使 AVDD 引脚上的去耦电容全部移除、CC113L 的接收性能是否没有下降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 SWRR081a 文档中的错误。 请安装 C91、C111、C141和 C151电容器。

    此致、

      Richard