This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R- TI15.4堆栈关联设备"状态"字段说明

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/956369/cc1312r--ti15-4-stack-associated-devices-status-field-explanation

关于收集器的 TI15.4堆栈版本4.20.01.04;

@cllc.h

llc_associed_devices_t 结构具有一个名为 status 类型 uint16_t 的成员

有人能解释一下它是如何变化的、以及我如何使用这些信息吗?

它在收集器重新启动后以"0"开始- Cllc_restoreNetwork()被称为@processStartEvent()。

它如何通过堆栈操作进行更改?

传感器连接后是否变为"1"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arda:

    您是否浏览过有关15.4堆栈的 API 文档和用户指南?  

    谢谢、  
    ELIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elin、

    是的。 我已经介绍了整个15.4 Stack 用户指南和 API 文档。
    API 文档解释了 MAC 层。

    我无法找到有关'cllc.h'数据结构和函数的信息。

    可能还有其他我不知道的文档?

    实际上、通过对代码进行实验和分析、我确实了解了正在发生的情况、但据我所知、'Cllc_Associated_devices_t'结构内的'status'数据字段具有一些详细信息、例如按位表示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @您会发现它的 collector.c 行#147