也许这是一个错误的论坛、所以我很乐意被转至更适合的地方。
----
给定拓扑、其中我们有一个由行为器、传感器、钥匙卡和集中器(网关)组成的434MHz 射频系统。
基于 Linux SoM 和 CC1120-434MHz 子部分的网关用于密钥管理、托管网络浏览器、以太网、BLE、...
但是、鉴于距离的原因、拓扑(医院、学校)不适合一个434MHz 网络、因此部署多个网关是必要的。
现在、客户希望系统(无论网关数量如何)在一个系统中显示自己、因此他们希望能够通过 BLE/以太网插件/WiFi 连接到网关、从而控制整个系统中部署的所有网关(例如、一次所有车窗开启器)。 我们当然可以将网关数量限制为<10。
现在、我们需要决定如何在网关之间建立互连(电缆为客户-不连接/用于连接本地 WLAN 的电缆相同):
——部署过程中所有问题的完全网格化? 没有稳定的防子弹网状操作系统(我知道例如 Contiki、但它是一个工具包、除了 Adam 之外、没有人知道内部发生了什么)? 我们没有机会在工业环境中提供支持。
-基于即用型网状模块的全网状网络? 它们具有~110dB 的链路预算。 如何在大型楼宇中设置拓扑而不需要花费数十个中继器网状模块?
-采用5G 的窄带物联网? 链路预算很好。 但很新,不想成为第一个傻瓜;-)需要 SIM 卡,并且始终通过提供商网络与云建立有效的连接,然后再处理 MQTT 消息。 很多"如果"、客户不喜欢 SIM 卡
- CC1120-CC1190 Tandem FEM 在868MHz 上运行、链路预算为~150dBm? 射频方面很有趣、但我们需要自行开发所有的媒体访问/协议内容-我过去已经看过、但这并不有趣。
也许你们有提示吗?
谢谢!