This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:CC1352上 CC1101兼容 FEC 的补丁

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1310, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/949774/cc1352p-patch-for-cc1101-compatible-fec-on-cc1352

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件:CC1101CC1310

以下链接提到  了 CC13x2上的 CC1101兼容 FEC 的补丁。

https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_cc13x2_26x2_sdk/4.30.00.54/exports/docs/proprietary-rf/proprietary-rf-users-guide/proprietary-rf/cc1101-migration.html

我会对该补丁提出几个问题:

是基于 M0的软件解决方案还是硬件解决方案(延迟)

2.它是否适用于 CC1352的高级数据包模式、或仅适用于 CC1101的256字节数据包格式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从迁移指南中:

    "CC13x2上的 CC1101兼容 FEC 所需的补丁未经过测试。 如果您有兴趣在 CC13x2上使用兼容 CC1101的 FEC、请联系 TI。"

    这是一个使用 M0的补丁。  

    对于 CC13x0、我只测试了 FEC 的默认数据包格式、我必须检查是否可以将补丁用于高级数据包格式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应该可以将 FEC 用于两种数据包格式、但应该进行检查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了获取用于我们内部测试的补丁、我需要在 TI 与谁交流?  我们将评估 FEC 解码的性能。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为 CC1310开发的 FEC 补丁已移植到 CC13x2系列、但尚未检查移植是否正确等 到目前为止、这项工作尚未完成、因为它没有引起客户的兴趣。 我们的策略是不发送未经测试的补丁、因为这通常需要较高的支持负载。 若要在请求时验证修补程序、通常需要项目的潜在数量为100k、以证明所用时间合理。

    您能否概述您对补丁感兴趣的原因背景? 我想检查是否可以通过其他方式解决您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我们希望能够向  专有射频接口添加任何类型的正向纠错(出于性能原因、最好在硬件中执行)。  类似于 CC1101的1/2速率卷积编码或 CC1352的远距离波形。  蓝牙还支持1/3和2/3 FEC。  我们的目标是查看这些错误纠正是否适用于我们的专有射频格式。  避免在软件中实施 Viterbi 解码器对我们的系统有利。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 CC1352P 短期而言、我们很可能不会与 CC1101 FEC 做任何事情。  

    您可以了解 LRM 或 WB DSSS、它们都使用 FEC 作为第一级。 SmartRF Studio 中提供了这两者的设置。

    您可以在以下应用手册中找到描述这两者原则的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/swra591/swra591.pdf 和 https://www.ti.com/lit/an/swra642/swra642.pdf

    CC13x0和 CC13x2的实现是相同的。 检查您是否可以使用其中一个。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!  不知怎么说、我们错过了您所附的第一个应用手册。  从表面看、它将满足我们的需求、我们现在就将进行检查。