This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:Opus 库

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/944301/cc1312r-opus-lib

器件型号:CC1312R

您好!

一位客户将 CC1312 Launchpad 与 simplelink_audio_plugin_3_30_00_06结合使用。

他们想要修改 opus 的源代码并在路径"C:\ti\simplelink_audio_plugin_3_30_00_06\source\third_party\opuslib\ccs"中重新生成库。 我们是否有相关指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的石维基:

    我们没有提供这样做的适当指南。 但是、我们在 simplelink_audio_plugin_3_30_00_02\source\third_party\opuslib 中提供所需的 makefile

    如果需要更多帮助、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Cl é ment,è re

    我们想知道如何使用此 makefile 文件。 我们是否需要在 Linux 中编译代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    代码将在 bash 环境中编译。 供参考,您可以在 Windows 计算机上运行 bash 环境(例如 git bash)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       谢谢你。 我们在 Windows 平台上成功获得了.A 文件。

    此致、

    -Maokun.Liang