This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:工作温度范围

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/942661/lpstk-cc1352r-operating-temperature-range

器件型号:LPSTK-CC1352R
主题中讨论的其他器件: CC1352R

您好!

我们正在搜索 LPSTK-CC1352R 套件的工作温度范围、但在任何文档中都找不到该范围。 按套件、我们指的是 CC1352R +传感器+射频模块的完整电路。 是否有人知道整个套件的工作温度范围?

提前感谢您、致以诚挚的问候、

Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mario、

    在设计文件中、您将找到 BOM (物料清单)、其中列出  了所有组装部件的最低工作温度:

    https://www.ti.com/lit/zip/swrr170 

    大多数器 件似乎都具有高达85°C 的额定温度、但您可以参阅 BOM 以了解所有器件型号、并参阅各自的温度范围数据表。