为了不断改进、我们在典型设置下测量了 CC1120敏感性:
在434MHz 下具有12.5kHz CHBW、3k DEV、4K 符号速率、从我们仍然喜欢的透明模式开始。
射频发生器:Marconi / Agilent
BER 测试结果:
最初的 dev.kit 的所有结果中、第一个结果是 lausy 和-110.5。 因此、我们将 CC1120更改为实际版本、并放置了标准 TCXO (用于我们的所有 CC-Designs)。
令人惊讶的是,我们的性能提高了6dB!
测量我们自己的模块后、我们可以降低~1.5dB。
但它仍然远离-123dBm、根据数据表应该可以这样做。
您的专家能否查看我们的设计并指出我们可以在哪些方面实现某些改进?
原理图遵循严格的 TI 参考、天线射频开关例外-但未使用此开关(CON5上的 ANT1)、未放置 L174 -相反。
并且:我们希望打开模块、以便不仅可以将其与标准引脚接头一起使用、还可以将其与侧板一起使用。 这就是我们在边缘放置这些焊盘的原因。
线圈为 WW