请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PurePath-WL-CFG 主题中讨论的其他器件:TAS5805、 CC8520、 TAS5805M
大家好、
你好。
我们的客户希望 CC8520使用 PurePath 无线配置器通过 I2C 控制 TAS5805M。 我们是否有 适用于 TAS5805M 的 PurePath 无线配置器模型、如"tas5805.ppwadd"文件? 如何生成此模型?
提前感谢您的帮助。
此致、
卡洛