This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:自动增益控制

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/907332/cc1101-automatic-gain-control

器件型号:CC1101

尊敬的 TI 技术支持:我正在使用 CC1101 RSSI 寄存器读取回波信号的强度值。 我想知道如何将其设置为关闭 自动增益控制 、因为我将 CC1101设置为连续 RX 模式、并且回波信号中没有同步字、 不清楚设置 AGCCTRL0.AGC_FREEZE = 1是否可以自动关闭 AGC 增益?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么要锁定 AGC 增益?  

    如果 您希望始终在给定值处具有 AGC 增益、我认为您应设置 AGC_FREE[1:0]= 0x3。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我 设置 AGC_FREE[1:0]= 0x3、但信号强度值不准确。 也许我不需要锁定 AGC 增益。

    谢谢!