This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:该器件可实现无缝不间断通信的可靠性

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/904145/cc1312r-reliability-of-the-device-for-seamless-uninterrupted-communication

器件型号:CC1312R

大家好、

我的客户希望在 典型的屋顶上使用10台 CC1312r 无线电、在室内一楼使用另一台设备。 这些连接应该是全天候的、这很长一段时间。 他希望了解器件在无缝不间断通信方面的长期可靠性。  

很遗憾、我试图找到一些我们可以提供的技术文档、但我们似乎没有。

您能否共享有关 CC1312r 在 无缝不间断通信方面的长期可靠性的任何信息?

此致、

Renan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在这里将什么定义为连接? TX 端是连续发送数据包还是每隔一段时间发送数据包? 如果稍后、间隔是多少?  

    这个问题的背景是、我建议以偶数间隔发出 FS_CMD (或使用 API)、以确保同步已校准。 室内模块的温度相当稳定、但其屋顶上的单元将不会稳定、为了确保稳定性、应进行校准。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的回答、我的客户 尚未开始评估。 但是、他们希望在我向您介绍的场景中了解无线电设备的长期可靠性。 我们是否有应用手册或白皮书、详细说明了 CC1312R 在类似应用的情况下的弹性?

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着客户不知道"您在这里将什么定义为连接? TX 端是连续发送数据包还是每隔一段时间发送数据包? 如果稍后、间隔是多少? "?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="ter"]

    这是否意味着客户不知道"您在这里将什么定义为连接? TX 端是连续发送数据包还是每隔一段时间发送数据包? 如果稍后、间隔是多少? "?  

    [/报价]

    您可以假设每10秒128个字节。

    我收集的底层协议是 IPv6 (6LoWPAN)。 我们是否有可能通过 RF 链路使 Modbus/TCP 工作?

    谢谢、

    Preveen

    --

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是从硬件的角度来看待这个问题的。 链路的可靠性还取决于运行的软件/堆栈。 您发送的数据量很低、如果某些数据包 丢失、则允许重新传输。  

    根据此处提供的信息、我假设您将看到可靠的链接、但我也会进行一些现场试验、作为最终的检出。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我主要关注的是、当硬件在 具有宽日常温度波动和其他天气因素的环境中老化多年时、可能会发生性能下降。 在类似情况下、我们正在寻找以前的任何测试/客户体验的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这与其说是一个 RF 链路问题、更像是一个生产问题。 由于温度而导致的硬件老化不应成为芯片的问题。 您必须确保不会因温度变化而产生机械应力、避免因温度而改变尺寸的材料。  

    对于湿度、您需要自行保护 PCB、方法是用环氧树脂或类似材料涂层 PCB、或使用确保 PCB 保持干燥的外壳。