This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:CC1312R

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/903440/cc1312r-cc1312r

器件型号:CC1312R

我想使用 CC1312R 进行短距离数据通信和显示。 我是否可以知道如何将 CC1312R 与14英寸 LCD 面板(DRGB 或 LVDS)连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中列出了 CC1312R 上可用的接口。 如果未列出所需的接口、则需要在 CC1312R 和 LCD 面板之间使用驱动器芯片。 您还必须检查 CC1312R 是否能够以所需的速率向面板提供数据。