请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R 您好!
有关确定我正在处理的器件的 SubGHz 15.4-Stack TX 占空比的信息。 将 TX 信号绑定到 GPIO 引脚并使用数字分析器进行测量似乎是一种不错的方法。 问题是此帖子中的链接已断开、我找不到 Siddanth 所提到的主题。
我的问题是:是否可以接收更新的链接或其他方向的链接、以了解如何访问有关将15.4-Stack 的 TX 信号绑定到 GPIO 引脚以执行 TX 占空比测量的信息?
此致、
Felix。