This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC110L:CC110L 芯片 ID 是否已更改?

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC110L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/926239/cc110l-has-the-cc110l-chip-id-been-changed

器件型号:CC110L
主题中讨论的其他器件:CC1101

你(们)好

客户获得两个不同的芯片 ID、读取两个 CL110L:0x17和0x07、但在数据表中、只有一个芯片 ID - 0x17。

 我们是否修改了 CL110L 的芯片 ID?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 CC1101和 CC110L、绑定线的类型在几年前发生了变化、我相信 ID 在那时也发生了变化。 客户应该已收到有关此问题的 PCN。  

    ID 为0x07和0x17的芯片的性能等相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1. BU 是否可以  向我的客户分享 PCN?  
    2. 对于这两个版本的 cc110L、两者能否正常通信? 是否需要进行任何程序调整?

    谢谢你。

    Shawn-wang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须检查有关 PCN 的信息

    正如我写的那样、ID 为0x07和0x17的芯片的性能等是相同的。 这意味着无需更改。 用户不会注意到0x07与0x17或0x07通信。 更改对于用户是透明的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于该寄存器主要供内部使用、PCN 不包含 ID 已更改的内容。 您能否在其中一个带有0x07的芯片上以及带有0x17 ID 的芯片上发布一张标记图片?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    客户提供的芯片标记镜头太模糊。 如果有可能、我会在现场记录这两种芯片的标记、并稍后更新给您。