This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:本底噪声高、连接天线时灵敏度降低

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/926646/cc1101-high-noise-floor-and-reduced-sensitivity-with-antenna-connected

器件型号:CC1101

我遇到了一个意想不到的问题。  我的 CC1101在50欧姆的环境中工作正常、但本底噪声较高、因此在连接天线时灵敏度降低。  我将 SmartRF 用于发送器和接收器、工作频率为433MHz。

因此重现:

1.背对背连接两个 CC1101,它们之间有一个可变衰减器

2.进入接收模式并读出接收器的 RSSI (即本底噪声)。  得到大约-120至-130 dBm 的结果。  好的。

3.将衰减器缠绕起来,看数据包开始在38.4kbaud 的 RSSI 处下降,大约为-104dBm。  这与数据表完全匹配。  一切都很好!

但是、将天线(简单偶极或单极)连接到接收器、并通过将发送器物理移动到远离接收器来重复测试、可以看到以下情况:

本 底噪声报告为-106dBm 左右-远高于50欧姆。

2.在 RSSI 大约-94dBm 时停止接收数据包。  灵敏度比50欧姆工作时低10dB。

我在接收器上尝试过433MHz 带通滤波器、但没有效果。  接收器上的 LNA 也没有影响(即、接收器在50欧姆时仍然比10dB 更敏感)。

我想知道以前是否有人经历过类似的事情?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当器件以50欧姆的电阻进行端接时、您将在部分屏蔽的环境中使用器件、这意味着不会拾取周围的噪声。 使用天线、您将拾取空气中的噪声。 噪声将取决于时间和位置、此外、它还取决于频段。 例如、如果您检查了2.4GHz 频带的本底噪声、这是一个拥有大量 WiFi 网络的地方、您会发现噪声远高于森林中间的噪声。  

    433MHz 频带噪声很大、因为它通常用于许多遥控器和玩具。 如果您可以接触到屏蔽室、那么(希望)如果您将电路板+天线插入屏蔽室并关闭门、则本底噪声会降低。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我理解您的说法,但是如果我在 CC1101附近放置一个频谱分析仪并在其输入端放置一根天线,则噪声本底仅在433MHz 时增加1或2 dB,这比我预期的要好。 我不会认为433MHz 频带的噪声足以使本底噪声持续上升10dB。

    我确实可以访问屏蔽的房间,我今天要给它一个机会,我将用结果更新此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -您使用的天线是否与频谱相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是耶普、尝试了一个单极并调整了偶极