This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:集成 LDO 与集成直流/直流对 RX 灵敏度的影响

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/924045/cc1312r-integrated-ldo-versus-integrated-dc-dc-impact-on-rx-sensitivity

器件型号:CC1312R

与集成 LDO 相比、在900MHz 频带中对 RX 灵敏度的使用对集成直流/直流有任何预期影响吗?

谢谢、

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    鉴于 DCDC 器件的布局遵循建议的准则、您不应看到 DCDC ON 与 DCDC OFF 之间的灵敏度有任何差异。