请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R -
我们有一款产品包含通过 RX (GPIO2)和 TX (GPIO3)以及 RST 引脚和 GPIO12与 CC1312R1相连的 MCU。
有时、当 MCU 与 CC1312R1通信时、可以毫无理由地对其进行编程、并且无法在编程工具上识别它。
将 MCU 连接到 CC1312R1是否有任何预防措施
CC1312R1的情况如下、它正在运行、并在进入睡眠状态一段时间后检查闪存中的一些参数、
并可通过来自另一个 MCU 的 GPIO12进行唤醒、
此外、当另一个 MCU 首次运行 时、它会将 CC1312R1复位两次。cc1312的功率由 MOSFET 控制以打开和关闭功率