This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1310:CCS 中未构建 wM-Bus

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: WMBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/777578/ccs-launchxl-cc1310-wm-bus-not-being-built-in-ccs

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:WMBUS

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我下载并安装了 wMbus 软件、并在 CCS 上导入了项目。

当我尝试构建项目时,它给我显示了几个错误。

gmake:***没有使目标'C:/Users/src/hal/target/CC13xxLaunchPad/wmbus_hal_tmr.c '的规则,'strc/hal/target/CC13xxLaunchPad/wmbus_hal_tmr.obj'需要。 CC13xx_RTOS_Lib_Use C/C++ Problem

gmake:***没有使目标'C:/Users/src/hal/target/CC13xxLaunchPad/wmbus_hal_tmr.c '的规则,'strc/hal/target/CC13xxLaunchPad/wmbus_hal_tmr.obj'需要。 CC13xx_RTOS_Lib_Use C/C++ Problem

原因可能是什么? 以及如何解决?

此致、

Divya Harikumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定您使用的是哪个版本、但我已准备好并使用 CCS 8.2.0和 SDK 版本2.20运行。

    Siri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siri、

    很抱歉耽误你的答复!

    我正在使用 CCS v8.1.0。

    只是为了澄清……您提到的 SDK 是 Simplelink SDK 吗?

    此致、

    Divya Harikumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 您需要安装 SDK 并使用该 SDK 的正确 CCS 版本:

    www.ti.com/.../2.20.00.38

    Siri