This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC1350:cc1350中的 FFT

Guru**** 688030 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, TIDA-01469
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/763996/rtos-cc1350-fft-in-cc1350

器件型号:CC1350
主题中讨论的其他器件: TIDA-01469

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在使用 FFT、我正在使用 CC1350控制器。 我一直在整理 TI 制作的文档 、其中包含代码流和固件下载链接的详细说明。

我从文档中存在的链接下载了固件、并通过提供虚拟值尝试使用大小为1024的阵列。 对于少数几组值、我会获得适当的 FFT、并使用倍频程验证点、但有时它不起作用。 我将得到计算得出的 FFT 值为零。

我已提到以下文档链接:

如果有人能帮助我解决问题 并引导我按预期获得输出、那将会很好。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您需要共享您的代码。

    您是否说过、在对同一输入数据执行多个连续 FFT 时、您会得到不同的结果?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barkley、

    感谢您的回复、

    对于不同的输入数据、我的 FFT 输出与倍频程输出不同。  

    请在我使用该固件时访问该链接。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用文档中概述的 CCS、SDK 和 RTOS 版本来构建示例代码?  此外、最好能够澄清您对代码所做的更改(如果有)。

    "本参考设计的固件使用 TI 的 CCS 软件(版本7.1.0)、BLE SDK 2.01.18、TI-RTOS 2.20.01.08和 ARM 编译器工具5.2.6进行开发。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    现在、我将获取该固件的 FFT 输入输出。 运行代码后、我获得了峰值、并使用倍频程软件进行了验证和验证。我的频率是正确的、但出现的问题是、当我绘制在 CCS 中获得的值的图形以及我在倍频程中绘制的图形时 我将失去幅度、即我不会得到相同的幅度。 您能告诉我原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供您要馈送到 TIDA-01469固件的输入数据和您获得的输出数据吗?  您是否已将输入数据硬编码到固件中?  如果是、您能否共享该代码片段?

    此外、TIDA-01469使用外部 ADC 定期对来自外部电路的数据进行采样、您是否注意禁用该过程、以便不会覆盖输入数据?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我们尚未看到对此主题的最新帖子的响应、因此我们现在将关闭它。 如果需要其他帮助、请随时回复、该主题将自动再次打开。