This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:cc1125 RSSI 范围

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/774119/cc1125-cc1125-rssi-range

器件型号:CC1125

您好!

根据用户指南:

RSSI 是一个12位二进制补码数、为0.0625dB
分辨率范围为-128至127dBm。 128 dBm 的值表示 RSSI 为
无效。

是否可以增大此范围、因为在我的硬件 RSSI 似乎低于-128。

RSSI "-129"的内容,写入数据表(页码:1)=>

出色的接收器灵敏度 •
•300bps 时为-129dBm。

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RSSI 寄存器中的值不考虑 RSSI 偏移。 因此、报告的值将比实际值高102dB、这意味着对于-10dBm、您应该在中读出大约92dBm 的值;对于-120dBm、您应该在 RSSI 寄存器中得到大约-18dBm 的值。 因此、您能够表示所有需要的 RSSI 值。 请注意、在调整偏移后、您需要一个16位变量来获得正确的 RSSI。