This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:自定义频率调制(CFM)

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200, CC1125, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/773853/cc1200-custom-frequency-modulation-cfm

器件型号:CC1200
Thread 中讨论的其他器件: CC1125CC1120

你好!

如今、我们在12.5KHz 和25kHz 信道间隔(9.6/19.2Kbps)下使用4 FSK 调制

我意识到 CC1200支持 CFM (自定义频率调制)。

是否可以使用此选项来表达例如8-FSK 或8-MFSK?

是否有关于 CFM 使用的应用手册?

CC1120和 CC1125是否具有类似的功能

我们希望在窄通道上实现更高的速度。

提前感谢您!

此致 Marko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC112x 和 CC1200都支持 CFM、但除了用户指南中介绍的内容外、我们没有其他相关的代码示例或文档。