This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:500mW 输出功率

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/764868/cc1312r-500mw-output-power

器件型号:CC1312R

大家好、我们是否有适用于433MHz 和500mW (27dBm)的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    、关闭为 CC1352P (对于 CC1352P-4 400MHz LaunchPad 开发套件、433MHz 时为14dBm)。

    此致、

    R.M.