请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 主题中讨论的其他器件: CC1350、 CC1352R
许多信息表明 CC1310可以设置4M 的通信速率。 但最新的 SDK 会写入
"请注意
- CC1310-CC1190、CC1350 (433MHz)、CC1352不支持`HSM`和`OOK`
(R1/P1/P-2/P-4)或 CC2640R2 Launchpad
- CC1310-CC1190、CC1350 (433MHz)、CC1352不支持`HSM`和`OOK`
(R1/P1/P-2/P-4)或 CC2640R2 Launchpad
CC1310/CC1352r 支持或不支持4M 通信速率?
如果 CC1310/CC1352R 支持如何设置4M 通信速率?
-`自定义`:要从 SmartRF Studio 导出到的自定义设置
smartrf_settings.c 文件
-`2-GFSK`:具有二进制符号的通用移频键控、50kBit/s 用于
适用于 CC2640R2的所有 LaunchPad、每秒250kbits
-`LR 模式`:传统远距离(625bps)
-`OOK`:开关键控
-`HS 模式`:高速模式、高达4MbIT/s
-`SL LR`:SimpleLink 长振铃(5kbps)
-`BLE`:低功耗蓝牙(仅限 CC135X、CC2640R2)
-`BLE5`:低功耗蓝牙5 (仅限 CC1352、CC2640R2)
smartrf_settings.c 文件
-`2-GFSK`:具有二进制符号的通用移频键控、50kBit/s 用于
适用于 CC2640R2的所有 LaunchPad、每秒250kbits
-`LR 模式`:传统远距离(625bps)
-`OOK`:开关键控
-`HS 模式`:高速模式、高达4MbIT/s
-`SL LR`:SimpleLink 长振铃(5kbps)
-`BLE`:低功耗蓝牙(仅限 CC135X、CC2640R2)
-`BLE5`:低功耗蓝牙5 (仅限 CC1352、CC2640R2)
请注意
- CC1310-CC1190、CC1350 (433MHz)、CC1352不支持`HSM`和`OOK`
(R1/P1/P-2/P-4)或 CC2640R2 Launchpad
- CC1352 (R1/P1/P-2/P-4)不支持传统远距离模式(`LRM`)。
- CC1310-CC1190、CC1350 (433MHz)、CC1352不支持`HSM`和`OOK`
(R1/P1/P-2/P-4)或 CC2640R2 Launchpad
- CC1352 (R1/P1/P-2/P-4)不支持传统远距离模式(`LRM`)。