请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 主题中讨论的其他器件: CC2650、 CODECMOSER
工具/软件:Code Composer Studio
我正在尝试为 CC1310编译应用、并通过定制 sblAppEx 工具将其刻录到定制板上的芯片(4mmX4mm RSM 封装)。
-1. 我可以在 Code Composer (用于 RSM 封装)中为 CC1310生成空项目。 我已启用十六进制输出(Intel 格式)。 我将十六进制文件转换为二进制文件。 未报告错误。
-2。 我可以通过类似 sblAppEx 的自定义工具(通过 SPI)将 bin 文件刻录到 cc1310。 所有内容均已正确烧坏。 我可以是否在引导加载程序中重新启动芯片、以便烧坏的 ccfg 区域正确。
但这种非常简单的应用似乎无法运行。 在转换为 bin 格式之前、我已经阅读了另一个主题、我应该将十六进制应用程序和十六进制堆栈(与 Intel hexmerge.py 合并)合并在一起。 如何在 Code Composer 中为应用获取堆栈输出? 我看不到任何选项、Debug 文件夹中没有 stack.out。 我很困惑!