This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:CC1125驱动程序源代码

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/769015/cc1125-cc1125-driver-source-code

器件型号:CC1125
主题中讨论的其他器件:OMAP-L138

您好!

在调试 CC1125模块时、该模块通过 SPI 接口连接到处理器 OMAP-L138的 SPI0。 OMAP-L138运行 Linux 系统、我们是否有相关的 CC1125LUX 器件驱动程序源代码?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是我所知道的。 BU 开发的示例代码适用于 MSP430。