请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC1310您好!
我需要使用 MSP-SA430-SUB1GHZ 对产品进行一些简单的验证。 但是、我在 TI 网站上找不到该产品的软件安装。 通过搜索显示的产品页面错误为404。
此软件在哪里可用?
最棒的
Hans
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Hans、
此工具已停产、不建议用于新设计、因此该软件不再可用。
有关低于1GHz 器件和工具的最新信息、请访问 ti.com/sub1ghz。
Chris