This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:1090MHz 模式 S 支持

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/792803/cc1312r-1090mhz-mode-s-support

器件型号:CC1312R

大约一年前的另一个主题中提到、可能支持模式 S 1090MHz。 是否有任何更新? 如果仍在计划中、可能的时间表?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如数据表中所述、芯片支持使用的频段。 我必须检查我们是否已经对 Mode-S 完成了更多操作 由于本周有相当多的人外出、因此返回答案可能需要一些时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    据我了解、我们选择不支持 Mode-S 如果这是一个潜在的巨大机遇、请联系 TI 销售人员、以便将其列入"待办事项"列表。