This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:重新生成数据表规格的设置

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/793565/cc1200-setup-to-reproduce-datasheet-specs

器件型号:CC1200

香榭丽舍

客户很难在 TI 评估平台上重现为868MHz 频带中的4.8Kbps OOK 指定的-113dBm 灵敏度。 您是否能够共享配置参数以及可用于演示的任何相关设置详细信息? 我们需要一个灵敏度参考点、以便在客户的硬件上开始对其进行故障排除。

此致

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    他们可以使用 SmartRF Studio。 4.8KBPS、OOK、128KHz BW 是我们的标准配置之一。
    对于设置、我们使用能够生成 OOK 数据包和一些 LabView 脚本的信号发生器。 我们还在射频屏蔽室对其进行测试、以避免外部干扰。

    我们建议在射频屏蔽室中使用射频信号发生器进行测试、以获得准确的读数。

    谢谢、
    PM