This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:TX 功率混淆

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/793205/cc1310-tx-power-confusion

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1190

您好!

 我有一个基于参考设计的定制板。  HGM 始终设为高电平。  我们有1310和1190。  paEnable 和 lnaEnable 由无线电控制。

当使用 RF Studio (v 2.13.0)的代码导出功能时、它会创建:

TxPower = 0x00CE、

在2017年3月第6页的表5中、在标题为"根据 FCC 15.247将 CC1190前端与 CC13xx 搭配使用"的文档中、该文档指出:

对于  26dBm、txPower = 0x00CE。

在同一文件中,表10指出:

TxPower = 0x00C7、功率为26.1dBm。

我应该使用哪一个?

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请重新阅读应用手册。

    第5章显示了具有集成无源组件(IPC)的参考设计的编号

    第6章显示了:参考设计分立式组件的编号

    因此、这取决于您是在电路板上的 CC1310和 CC1190之间使用 IPC 还是分立式平衡-非平衡变压器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。