主题中讨论的其他器件:TIDA-010032、、 、LAUNCHXL-CC1312R1
您好!
TIDA-010032 6LoWPAN 是否可以在 CC13x0上工作?
2-假设 LaunchPad 通过 USB 连接,6LoWPAN 网关应用程序是否可以在主机(Linux)上运行,而不是在 BB 上运行?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
TIDA-010032 6LoWPAN 是否可以在 CC13x0上工作?
2-假设 LaunchPad 通过 USB 连接,6LoWPAN 网关应用程序是否可以在主机(Linux)上运行,而不是在 BB 上运行?
谢谢陈!
1-我已刷写 CC1350的协处理器示例并将其插入主机、
2-在主机中:
-我下载 了 TIDA-010032软件示例
-由于我使用的是 USB、所以我将//uint8 uartName[32]="/dev/ttyS1;更改为 uint8 uartName[32]="/dev/ttyACM0;在 comm.c 中
-在 CD 中 /6LoWPAN_mesh/projects/gateway/proj/、我清除了之前的 make 文件、并使用"make local=y"重新生成它
-当我启动网关应用程序(./gwapp.exe)时,它说网络管理器未连接,是否有任何问题?
是的、我可以。
我将按照通用数据集中器参考设计 文档中的第3.1.2节进行操作 。
我跳过了整个 BeagleBoard 部分(正在安装处理器 SDK ... )、如果我使用 Linux 主机作为处理器、是否有其他步骤?
谢谢
您好、Ahmed、
我可以根据 BBB 平台回答问题、因为这是我们验证过的平台。
1) 1)/dev/ttyACM0是一个有效的接口、您无需更改即可使用该接口。
2) BBB USB。 这用于激活 BBB 接头引脚上的 UART。 如果您在 BBB 上使用 USB 接口、则无需配置 DTS 文件、因为 USB 已通过 Linux SDK 激活。 主机 PC 配置可能不同。
此致、
Wonsoo
您好、Ahmed、
是的、它应该起作用。 但是、不建议这样做、因为 CC1350的器件表条目数小于 CC1312的器件表条目数(具有更大的存储空间)。 这会导致网络堆栈(在 BBB 中)和 MAC (在 CC13xx 中)之间的支持节点数量存在巨大差距、这可能会导致在大型网络上运行时出现不稳定问题。 如果您运行的是小型网络,则不会出现问题。
您需要修改的一件事是网关示例中的 MAX_DEVICE_TABLE 条目。 请根据 CC1350中定义的最大#调整网关软件中的值。 请阅读第3.1.2.2节最后一段。 设计指南中的一些详细信息。
此致、
Wonsoo