请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1350 大家好、
我正在使用 CC1350进行工作。 我开发的代码(具有特定的射频设置)在420至470MHz 的频率范围内工作正常。 但当我低于420MHz 或高于470MHz 时,它不起作用。 RF 设置中是否有任何参数我应该随频率变化。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.