This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/LAUNCHXL-CC1310:不同的收集器连接相同的本地主机端口!

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1310, CC1310, TIDEP0084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/805013/linux-launchxl-cc1310-different-collector-connected-same-localhost-port

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1310

工具/软件:Linux

大家好、

我倾向于将 Rasp connect 与2个不同的收集器一起使用、以检查收发数据之间是否存在任何冲突。 我想知道我们如何区分这些信息并将其显示在 https://git.ti.com/apps/tidep0084?上开发的.html 站点上 

感谢您的观看、Phuong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:LAUNCHXL-CC1310

    工具/软件:Linux

    大家好、

    目前、我 正在进行 AQI 项目测量、我的导师要求使用2个不同的 CC1310板作为收集器。 我使用  Rasp 作为服务器来存储数据、从而遵循 git.ti.com/.../tidep0084中的结构。 但是、我无法让 Rasp 了解到它与2个不同的板相连、并且它仅显示了2个板中的1个已连接的信息。

    希望很快能得到您的帮助。  

    谢谢、Phuong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为必须对此处实施的节点 JS 服务器执行一些工作。
    一个选项是将应用程序容器化、并运行两个不同的实例。 (这可以通过 Docker 来实现)
    或者、如果您希望在本地运行它并同时理解两个代码、则需要更改源代码、因为源代码是为仅从一个接收数据而开发的。

    此致、
    AB