This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:可以使用50MHz 晶体吗?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/799788/cc1200-can-50mhz-crystal-be-used

器件型号:CC1200

您好!

详细介绍了规格、它说最大40MHz 时钟。 但想知道是否可以修改设计以改用50MHz 晶体?

-Pawan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pawan、

    不需要、器件需要40MHz 时钟。

    谢谢、
    Alexis