器件型号:430BOOST-CC110L
工具/软件:WEBENCH设计工具
我刚刚购买了一个 430BOOST-CC110L 和两个 MCU 来测试两个 MSP430 Launchpad 器件之间的902MHz 无线传输。 这两个 MSP430F5529套件均在其原始配置中进行了测试和使用。
当我将 Launchpad 替换为其他 MCU (STM32f2xx)时、就从主板(采用 cc110l 的 STM32)到从板( 采用 cc110l 的 STM32)的传输而言、它不能正常工作。
我更改了 MCU 的硬件配置、对于 CC100L 的其余部分、我没有更改它、但它不起作用、当我进行调试时、代码成功通过、并且在 RX 中找不到数据。