主题中讨论的其他器件:CC2520、 CC2538、 CC2530、 Z-STACK
您好、先生、
如何使用 CC2520 (从器件)从 FPGA (主器件)读取数据。
主 IF FPGA 板和 CC2520作为从器件。 我的想法是将 FPGA 数据传输到 ccs2520无线电模块。 如何使用无线电模块传输接收到的 FPGA 数据以及 如何使用另一个 CC2520模块收集传输的数据。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
如何使用 CC2520 (从器件)从 FPGA (主器件)读取数据。
主 IF FPGA 板和 CC2520作为从器件。 我的想法是将 FPGA 数据传输到 ccs2520无线电模块。 如何使用无线电模块传输接收到的 FPGA 数据以及 如何使用另一个 CC2520模块收集传输的数据。
谢谢
您好!
请参阅示例代码以获取指导(CC2520软件示例(修订版 B) http://www.ti.com/product/CC2520/toolssoftware。
您可能必须自己编写 SPI 驱动程序。
谢谢、
感谢您的回复、
1) 1)您建议的答案是、您可能需要自己编写 SPI 驱动程序、根据我的理解、我需要用 FPGA 代码编写 SPI 驱动程序。 我已附上.c 文件、该文件用于(MSP432+CC2520)是否需要使用 与 此代码相同的 CC2520配置。 请对此进行澄清?
2)如何将 FPGA 数据传输到 CC2538 和 CC2530无线电(FPGA+CC2538)和(FPGA+CC2530)。 对于这些设置、我需要为 FPGA 以及 CC2538 和 CC2530编写代码? 或者、ZNP 是否适用于这些设置?
谢谢。
CC2520上的 SPI 提供了一个接口、用于为 CC2520提供指令以及在 CC2520和微控制器/FPGA 之间传输数据。
CC2520上的 SPI 接口无法以任何方式进行配置、因此您需要根据 SPI 规范在 FPGA 上实施 SPI 驱动器。 CC2520数据表中。
我们不能支持您在 FPGA 上如何执行此操作。
我们唯一可以建议您查看 MSP430的示例代码、然后您需要在 FPGA 上实现类似的功能。
Siri